This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:无法刷写到器件

Guru**** 2542900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445230/tps25751evm-unable-to-flash-to-device

器件型号:TPS25751EVM

工具与软件:

您好!

我无法使用 USBCPD 应用程序自定义工具将我的配置刷写到 TPS25751EVM 器件。

我运行的是 Windows 10、我已经尝试了基于 Web 的和本机的工具。

闪烁过程似乎失败了约70%。

我能够连接到 EVM 并成功读回 Mode 和 Buildversion:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够验证我是否能够对 CustomerVersion 进行编程、即使过程总是出现故障。

     请参阅下面的控制台输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    这是当前已知的 GUI 错误、我们正在努力修复。 只要正确读回 CustomerVersion (0x06)、您的配置就已正确刷写。  

    我建议在刷写序列期间将控制台窗口保持打开状态、看看问题是否仍然存在。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意正确刷写配置、即使它出现错误也是如此。