This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:强制使用 VBUS 作为电源

Guru**** 2587545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444761/tps25750-force-using-vbus-as-power-supply

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI E2E 支持团队:

连接 USB-C 时、我使用 USB 控制器的 LDO_3V3输出引脚唤醒我的系统。 一旦连接的 MCU 处于唤醒状态、将从外部为 USB-C 控制器的 VIN_3V3引脚提供3.3V 电源、并通过 I2C 加载补丁。 这样可以正常工作、但在连接 USB-C 设备后、我在关闭时遇到问题。

在系统关断期间、3.3V 电源被 MCU 切断、不幸地导致 LDO_3V3也降至零。 似乎 TPS25750会注意到 VBUS 仍然存在、并在~100ms 的死区时间后从 VBUS 为 LDO_3V3供电。 问题是 LDO_3V3上的这个正边沿再次唤醒我的系统。

一种可能的解决方案是强制 TPS25750芯片在从外部切断3.3V 电源之前使用 VBUS 作为 LDO_3V3的电源。 这意味着 LDO_3V3将保持高电平、我的系统可以根据需要关断(TPS25750除外、该情况正常)。 在这种情况下、是否可以通过 I2C 或任何其他方式设置"电池无电标志"、以强制 LDO_3V3保持高电平? 甚至可以通过加载另一个配置补丁来完成? 我测得、未加载补丁时、在 VBUS 和 VIN_3V3之间交换电源输入不会导致 LDO_3V3中出现任何压降。

如果这是相关的:使用 ADCIN1和 ADCIN2进行的器件配置为"AlwaysEnableSink"。

非常感谢你的评分

完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的问题。 TI 美国在感恩节假期前不营业、直到2002年12月12日星期一。 请期待延迟回复。  我们的器件专家将在 TI 美国返岗时作出回应。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fini:

    作为一般建议、我们希望客户尽可能从 TPS25750改用 TPS25751。 它是引脚对引脚特性兼容的器件。 如果您不太熟悉开发流程、强烈建议您选择此方法。 该问题与 TPS25751相同、但开关器件无法解决该问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps25751#


    关于手头的问题、我不确定 TPS25750或751是否具有以这种方式控制 LDO3V3的机制。 无法使用 I2C 写入来重新启用电池电量耗尽标志。 仅当器件从 VBUS 重新启动时才会启用、这需要下电上电。

    如果我理解正确、您需要一个信号、该信号在未供电时为低电平、而在系统首次由 VBUS 供电时将变为高电平。 如果系统关闭、但器件仍然连接到 USB-C 端口、则您需要信号保持高电平。 仅当端口断开连接时、信号才应消失。

    在系统关闭期间、是否所有器件都完全未通电? 我假设如果您要清除电池电量耗尽标志、还存在其他电源输入?

    问题是、如果未设置电池电量耗尽标志并移除 VIN3V3、PD 控制器将进行下电上电、并且您将看到 VBUS、LDO3V3等信号下降、PD 将需要加载新的映像。 当您在电池电量耗尽标志被清除的情况下复位 VIN3V3时、我认为没有办法防止其下电上电。

    解决方案是否需要提供电压? 您是否需要清除电池电量耗尽标志?

    如果在关机过程中有另一个电源稳定、您是否可以指定忽略重新引导标志的关机顺序?

    系统关闭已启动

    (在关断模式下、忽略 LDO3V3切换、在此期间也可能需要忽略 PD 中断)

    复位 VIN3V3

    -> PD 控制器复位、LDO3V3被切换、但被忽略

    -> PD 控制器现在处于稳定的无电电池配置、卡在 PTCH 模式下(未从 MCU 加载图像)

    完成关机并撤消忽略。

    谢谢。此致、

    Chris