This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电池充电终止问题-

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439114/bq24610-battery-charge-termination-problem--

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

 输入电压:5V  

电池充电器终止电压:4.2V  

电池充电后、达到 4.2V 且充电电流1.9A。 电池充电在几秒钟  开始充电后突然终止  。 它不断重复 。 已等待10分钟、继续重复。

请提供帮助。

随附的原理图 供您参考  

此致、

Murali  e2e.ti.com/.../5736.Battery-Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    如果您使用更高的输入电源、您会看到此问题吗?

    输入电源应比最大电池电压高1.5V-2V:

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christian、

    谢谢你现在我充电电池5.5V 但 电压增加 更多的6V (更多20瓦)充电终止和总和时间开始改变 . 任何解决方案。

    此致、

    Murali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralidhara、

    您是否已尝试降低 TTC 引脚上的电容?

    您有一个1uF 的电容器。 该值应介于0.01uF-0.11uF 之间

    此致、

    Christian。