This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:LM5190-Q1恒定电流输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5149, LM5148, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437293/lm5190-q1-lm5190-q1-constant-current-output

器件型号:LM5190-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5190、LM5143 、LM5149、LM5148

工具与软件:

 

你(们)好

我需要设计一个恒流输出电路来驱动激光二极管

 

Vin =24V、48V 是最佳选择

2.Vout = 5V/30A、60A 最佳

LM5190是最佳解决方案吗? 或他人建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen  

    LM5190是高压 CCCV 应用的最佳解决方案。 但是、优化转换器的热性能非常重要、因为您的应用中的输出电流很高且效率很低。 请使用"快速入门"并检查您的估算效率。   https://www.ti.com/tool/download/LM25190-LM5190-DESIGN-CALC 

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL

    我需要设计一个功率级,输入电压:48V,输出电压:5V/60A

    LM5190能实现吗?

    还是 LM5190 *2来同时支持300W 输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen  

    在这种情况下、我认为您必须使用双相控制器、如 LM5143、并从外部组装 CCCV 电路。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL

    LM5149或 LM5143 CAN  并行输出

    输入电压:48V、输出电压:5V/60A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen

    LM5148最多可堆叠两相。 LM5143是一款支持双相的双通道器件。

    对 LM5148或 LM5143有疑问。 请创建新帖子。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    提到了" 从外部组装 CCCV 电路 "<=有任何 文档? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen

    请访问 https://www.ti.com/lit/an/snvaa85/snvaa85.pdf

    - EL