This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:1200V MOSFET

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444864/ucc21750-1200v-mosfet

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件:ISO5851

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

您是否有任何使用1200V MOSFET 的交流/直流转换器电路需要与 UCC21750DWR 栅极驱动器 IC 配合使用?
此致、
TICSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国国庆节、敬请期待响应延迟。

    我们的专家将于下周回到办公室。

    感谢您的耐心等待!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我找到了一个采用我们的 ISO5851隔离式栅极驱动器的逆变器参考设计、链接为 https://www.ti.com/lit/ug/tiduaz0c/tiduaz0c.pdf?ISO58158986930 ts。  

    ISO5851和 UCC21750在功能和引脚排列方面相似、因此本参考设计是一个很好的起点。  

    希望这对您有所帮助、  

    Vivian