This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:有关通过 USBC 驱动36V 灯的合适芯片的信息

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445184/tps26750-informations-about-suitable-chip-to-drive-a-36v-lamp-via-usbc

器件型号:TPS26750

工具与软件:

下午好,我从一家意大利公司与您联系,这家公司从事园艺 LED 照明。 我们计划在我们的器件上实现 USB-C 端口、但实际上我们使用的是36V 输入。 我们已经看到、关于 USBC-PD EPR 的最后一个标准可高达48V。 您是否有可承受36V 电压的芯片可用作中间商? 更具体地说、我们将使用"哑"36V 电源、而不是 USBC PD 器件、并且我们希望继续使用该电源、但也包括使用 USBC 源(EPR 或非 EPR)的可能性。 很抱歉、我不是很技术性、但是我想帮我的工程师忙这个项目。
感谢您给我们的帮助。

P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您想利用新的 PD3.1扩展功率范围、TPS26750便是您要使用的器件。 这就是您指的可将最大电压增加到48V 的电压。 在采用全新的扩展功率范围的情况下、引入了3种新的电压选项:28V、36V 和48V。 TPS26750可以协商这些新电压、并且您可以将最大电压设置为36V。  

    需要注意的一点是、如果您确实想利用这个新的扩展功率范围、则需要使用能够协商新的扩展功率范围电压的 USB PD 电源。 您将无法使用"dumb"36V 电源。