This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:FET 在未触发故障位的情况下关断

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443484/bq76940-fets-turning-off-with-no-fault-bits-triggered

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIO、BQ76200

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们使用 BQ76940和 BQ78350设计了 BMS。 Luis H. S 帮助我们审阅了原理图和电路板。

电池规格:13节(54.6V)锂离子电池组。  

在对其中一个电路板进行测试期间、我们观察到以下情况:

DSG 和 CHG FET 在放电几分钟后关闭。  发生此事件时未触发任何故障。 Im 无法了解 FET 为何关断。 在此处附加日志文件和 gg 文件以供您参考。  
e2e.ti.com/.../Test-Battery.gg.csv

e2e.ti.com/.../RT501_5F00_002_5F00_22.11.24.log

还附加了有关发生此事件时 BQStudio 上看到的位变化状态的视频:
e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_11_2D00_26-at-17.22.29.mp4

请务必深入了解这一点、并让我知道问题可能是什么。

此致、
Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我注意到 FET_EN 实际上设置为0。 FET 测试命令旨在用于简单测试 MOSFET、为了实现自主控制(以及要使保护处于活动状态)、应将 FET_EN 设置为1。

    您可以先尝试将其设置为1吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我们进行了检查、以后不再遇到这个问题。 即使 FET_EN 处于活动状态、甚至在其关闭时(对于同一块板)也是如此。 这是一种奇怪的行为。 我们不能理解为什么这种情况一开始就发生了,为什么它现在不发生。

    我还有一个疑问、那就是我在 BQ76200驱动器上为电荷泵使用了4.7 uF 的电容器。 当我尝试通过 FET_EN 位同时切换两个 FET 时、驱动器从 CHG 和 DSG 获取输入电压、但驱动器无法同时导通这两个 FET。 当我单独切换这些开关、然后打开 FET_EN 时、不会出现这个问题。 我是否应该增加电容值? 您能建议我应该使用什么值吗? (根据数据表:"一个2.1-µF VCCDP 电容器可支持高达~90nF 的负载电容")

    使用的 FET 为: CRSS037N10N (CHG 和 DSG 各7个)。  

    另外、请查看您的私人聊天、我也在其中发布了一些内容。

    此致
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    对于 BQ76200、4.7uF 电容应大于可以。 全部14个 FET 的总 FET 电容应~96.88nF。 您需要调整 VCCDP 的大小、使其大约比输入电容大23.5倍、因此最小 VCCDP 电容应~2276.7nF。 对此进行了介绍 第 6节"VDDCP 电容参考表" 状态  适用于 bq76200高侧 N 通道 FET 驱动器的 FET 配置 .

    您是否有与 FET 驱动器连接的任何东西? 我看到过一些示波器足以导致 FET 驱动器无法正常工作的情况。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    驱动器上未连接任何内容。 我不明白为什么即使 VDDCP 电容器足够大、FET 也无法导通

    此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我建议您将来打开新主题/问题的话题。  

    您能否分享 FET 驱动器电路的原理图?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我建议您将来打开新主题/问题的话题

    明白了!

    [报价 userid="450206" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443484/bq76940-fets-turning-off-with-no-fault-bits-triggered/5538413 #5538413"]您能否分享 FET 驱动器电路的原理图?

    我在 Pvt 聊天中共享了这些文件

    此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天和明天(11月28日至29日)是美国假期。 该团队将在周一回到办公室、然后返回给您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    从原理图中可以看到、齐纳二极管/电阻对 R95/D21应该直接连接到 DSG 引脚、直到这个引脚连接到100欧姆电阻之后。 除此之外、BQ79600原理图对我来说也可以。

    尝试导通 MOSFET 时、您是否具有 DSG/CHG 引脚的任何波形? 我会一次检查每一个,并在执行任何测量时使用10倍探头。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon