This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750-Q1的栅极输入端子所需的电流

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443950/ucc21750-q1-required-current-for-the-gate-input-terminal-of-ucc21750-q1

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750

工具与软件:

您好~

请告诉我 UCC21750-Q1的栅极输入端子所需的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junehee:  

    您是说 IN+和 IN-引脚的电流要求吗?  

    UCC21750受电压控制、这意味着输入电压决定输出逻辑电平。 IN+与 GND 之间有一个下拉电阻、IN-与 VCC 之间有一个上拉电阻。 因此、数据表中指定了漏电流。  

    希望这对您有所帮助、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vivian~ć

    我想知道栅极引脚正常运行所需的电流。

    请给我一个简短的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junehee:

    由于美国国庆节、敬请期待响应延迟。

    我们的专家将于下周回到办公室。

    感谢您的耐心等待!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junehee:  

    您能否指定哪个引脚的电流? 与 OUTH/OUTL 中一样? 如果是、您在讨论 VDD 电流吗?  

    当器件未切换和器件正在切换时、VDD 电流会有所不同。 当器件未进行开关时、静态电流规格如下所示。 当器件进行开关时、开关电流取决于开关频率及其尝试驱动的电源开关的 Qg。 平均而言、开关电流可通过以下公式计算:Qg (栅极电荷)* f (开关频率)。  

    Vivian