This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:累积电荷 BQ76952

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444590/bq76952-accumulated-charge-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 BQ 76952的累积电荷有疑问。

我假设"累积电荷"值(0x0076 DASTUS6 ())字节(0-3)表示电流电荷、即充电电流会增加该值、放电电流会相应地减小该值。         该假设是否正确?


我还有一个关于"累积电荷"值(0x0076 DASTUS6 ())字节(0-3)的解释的问题。 在此背景下、userA 规格对我而言并不完全清晰。 假设 userA 的值设置为100mA (13.3.2.18 USER_AMPS_1=1和 USER_AMPS0=1)、并且值"累积电荷"(0x0076 DASTUS6 ())字节(0-3)将为200。
即电流容量= 200 x 100mA = 20000mA
该假设是否正确?


我假设值"累积电荷"(0x0076 DASTUS6 ())字节(4-7)是0.5userAH 的倍数、然后在上面的示例中具有值400。
该假设是否正确?

非常感谢

威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天和明天(11月28日至29日)是美国假期。 该团队将在周一回到办公室、然后返回给您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willi、您好!

    感谢您的耐心。  

    "累积电荷"以 userAh 而不是 userA 为单位。 总体累积电荷是整数部分和小数部分的总和。 之前发布的 BQ76952累积电荷测量计算 更详细地说明了这一点。

    充电电流和放电电流会影响您所说的值(充电电流增大该值、放电电流减小该值)。

    表4-6. 0x0076 DASTATUS6 ()子命令详细信息 中的说明 提供了有关该子命令的更多详细信息。  字节0-3和4-7会提供总累积电荷(以 userAh 为单位)、然后字节8-11会提供累积时间。  

    此致、
    Alexis