This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:学习周期失败、LStatus 未变为0x05

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435083/bq40z80-learning-cycle-failing-lstatus-not-changing-to-0x05

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好!

该线程是对我创建的上一个已锁定但尚未解析的线程的响应。 我们可以解锁这个主题吗、或者我应该继续学习新主题吗?

该线程链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406417/bq40z80-learning-cycle-failing-fc -不-设置-充电后循环

我被其他工作所牵制、因此无法继续上述线程的学习周期。 此后、我重新开始努力完成学习周期。 我已经迁移到新硬件、成功使用了其他多种电池配置。  

所有相关信息都可以在链接的线程上找到。

以下是我的最新学习周期日志:

e2e.ti.com/.../Log1-_2D00_-DSG1.loge2e.ti.com/.../Log2-_2D00_-CHG1.log

我很快就会将.gg 罚款发送出去。

所以这个问题仍然是一样的、在首次充电和休息周期后 LStatus 没有变为0x05。 我注意到 、如果可以的话、充满电的容量在学习周期的任何一步中都根本不会更新?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermaans:

    线程将在一段时间后自动锁定。 您能将电量计中的当前 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    这是 gg 文件:e2e.ti.com/.../2450.bqStudioExport.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermaans:

    感谢您提供 gg 文件。 请允许我花点时间复查数据。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermaans:

    您使用的是什么 ChemID? 您是如何获得此 ChemID 的? 您能否同时发送所用电池的数据表?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    使用的化学 ID 为0x0400。 我是通过提交到  BatChem 分析工具获得的。 下面是我收到的报告:e2e.ti.com/.../84451.GPC_5F00_report.txt

    以下是提交给 BatChem 工具的封装数据: e2e.ti.com/.../8233.GPCPackaged-_2800_1_2900_.zip

    这是电池的数据表: e2e.ti.com/.../2235.Datasheet_5F00_IFR18650.pdf

    感谢您观看本视频、

    此致、

    Hermaans。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermaans:

    这不是一个好的 ChemID。 我们建议最大偏差小于3%。 请允许我花点时间复查数据。 我应该在下周初回复您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermaans:

    我看到您的电池是 LFP 电池、  由于 OCV 曲线平坦、这些电池在我们的 GPCCHEM 工具中很难与之相匹配。 让我们再次尝试 GPCCHEM 工具以查看我们是否可以获得更好的结果。 首先、确保实现恒压充电。 我看到电流逐渐下降、但电压不保持稳定。 您应该充电、直到电池包电压达到7300mV、然后逐渐减小电流、直到电流达到75mA 左右。 然后,我会放松24小时后充电。 让我们进行这2项更改、看看我们是否可以获得更好的结果。 否则、我们将采用不同的方法。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的指导、ok 将 在本周重做 GPCCHEM 工具并发送结果。 那么我应该在下周开始一个学习周期。

    一个问题是、您提到充电后休息24小时。 我假设这仅用于学习周期、而不用于 GPCCHEM 工具日志、或者两者都是?

    谢谢!
    Hermaans。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于充电后24小时休息的建议是针对 GPCCHEM 日志。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我 在充电后再次尝试了 GPCCHEM 工具并休息了24小时、但我确实收到了不同的化学物质 ID。 不过、误差稍大。 无论如何、我都会尝试使用 ID 进行学习周期、看看效果如何。

    下面是我从 GPCCHEM 工具收到的报告: e2e.ti.com/.../0537.GPC_5F00_report.txt

    下面是 我提交给 GPCCHEM 工具的封装数据: e2e.ti.com/.../3252.GPCPackaged.zip

    请告诉我您的看法、

    谢谢!
    Hermaans。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermaans:

    我非常确信、使用偏差很高的 ChemID 完成学习周期不会准确。 使用我们的 GPCCHEM 工具很难匹配 LFP 电池。 我认为最好的下一步就是让您将电池单元发送到 TI 这里的实验室中、以便我们可以获取适用于您的电池的定制 ChemID。 您可以和当地的 FAE 合作完成这个流程。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我确实尝试过一个倾斜的循环,是的,它再次失败。 会开始按照建议将电池发送到实验的过程。

    谢谢!

    此致、

    Hermaans。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermaans:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Adrian