This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:功能问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445105/bq76907-functional-question

器件型号:BQ76907

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在评估 BQ76907、有两个问题需要您的支持。 谢谢。

  • 当 BQ76907处于 SLEEP 模式时、BQ76907是否触发过热保护并进入 SHUTDOWN 模式? 以及当触发过热保护时 ALERT 和 REGOUT 的工作原理。 R&D 希望 REGOUT 在过热保护期间保持电压输出、这样可以使 MCU 保持工作、我们该如何设置该电压?
  • TS 引脚是否可用作使能功能? 研发要通过为 TS 引脚提供高电平电压(如 GPIO)来唤醒 BQ76907。 通过这种方式唤醒 BQ76907的电压标准是什么? 此外、  当我们通过在 TS 引脚中提供高电压来唤醒 BQ76907时、REGOUT 和警报的状态是怎样的?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天(11月29日)是美国假期。 该团队将在周一回到办公室、然后返回给您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    1.是的, 硬件 过热保护在每种模式下都有效。 硬件 OT 保护将关断 REGOUT LDO、无法更改该值。 其他可配置温度保护不会关闭 LDO。 硬件 OT 保护在120C 时具有失效防护、不用作主要的 OT 保护。

    2.他们可以这样做。 请注意、引脚的绝对最大值为2.1V。

    ALERT 和 REGOUT 将以其默认值启动:ALERT =高阻态(如果未发生故障)、低电平(如果发生故障);REGOUT = 3.3V。

    此致、

    Max Verboncoeur