This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:由数字电位计控制 LMR51430

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444649/lmr51430-lmr51430-controlled-by-digital-potmeter

器件型号:LMR51430

工具与软件:

我想使用数字电位器控制 LMR51430 
例如、mcp4132或 mcp41010 (1mA 最大电位计电流)
输出电压可在5V 至20V 最大电流3A 输入电压24V 之间调节
​​电阻器和线圈需要哪些值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关正确调整电感器和 FB 电阻大小的建议、请参阅器件数据表的"应用"部分。

    对于电感器、应针对 最坏情况下的运行条件优化该值。

    此致、

    Ridge