This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:不按下按钮唤醒

Guru**** 2610105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437435/bq28z610-r1-wake-without-press-button

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z80

工具与软件:

您好!

我使用的是 BQ28芯片。 当我仅使用1S 电池(即没有外部电源)时、VPACK 电压不存在。

VBAT 为3.6V、但 VPACK 为空。 我知道 BQ28处于关断(或睡眠)模式、需要唤醒。

在电池组管理评估模块用户指南(SLUUBE3文档)中、存在一个开关 S1、用于将 BAT+临时连接到 PACK+。

但在我的应用中、无法使用该按钮。 您有什么建议来唤醒 bq28? BAT+和 PACK+之间的二极管+电阻器? 参考?

或者可以是具有"唤醒比较器配置设置"的特殊配置? 你能给我一些建议吗?

此致

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您也可以连接一个充电器向 PACK 引脚施加电压、这也应该会唤醒电量监测计。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    但在这种情况下、不存在充电器。 只有电压电池可用。

    我的设置很简单:
    无充电器、我连接电池、但由于 VPACK 为空、bq28处于关断(或睡眠)模式

    另一个想法? 您是否有关于 VBAT 和 VPACK 之间的二极管和电阻器的应用手册?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    让我退一步、首先验证器件是处于关断还是睡眠模式。 您当前能否与设备通信? 您是否能够从器件读取任何寄存器?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我不知道器件是关断还是睡眠模式、因为 μ µP 不是由电池供电(VPACK 不存在!)、因此我无法读取寄存器。
    我认为 BQ28不是用于拆卸电池的电量监测计、但我的问题是:您是否有关于在重新连接电池(无适配器)时唤醒 bq28的应用手册(或建议)。
    我担心的是、如果我在 BAT+和 VPACK (电池侧的阳极二极管)之间添加一个串联的二极管和电阻、电池会尝试自行充电。 对吗? EVM (SLUUBE3)有一个开关可以"暂时"将 BAT+连接到 PACK+、这可能是为了防止这个潜在问题。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队目前不在办公室。 我们下周再见。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我找到了以下有用信息:

    "要将测量仪表从 SHUTDOWN 模式唤醒、需要在最短30ms 的时间内向 PACK 引脚施加高于 VSTARTUP 的电压、以唤醒硬件。" 来源于 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106903/faq-how-long-does-the-voltage-on-the-pack-pin-need-to-be-applied-to-wake-up-the-gauge

    您是否知道 VSTARTUP 电压值? 您是否有原理图或实现它的方法?

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    Vstartup 电压应介于2.05V 和2.45V 之间

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian、

    您是否有临时将 BAT+连接到 PACK+的应用手册?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们没有这方面的应用手册。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    对于 BAT+和 PACK+之间的"二极管+电阻器"、您有何看法?

    感谢您的建议

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    这基本上会导致保护 FET 短路。 因此、我不建议这样做。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、说得好。

    但如何在不使用按钮的情况下唤醒 BQ28芯片呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    向 PACK 引脚施加电压来实现。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien

    我更希望收到一个包含原理图的响应、以帮助我在具有正确特性(时间和电压)的 PACK 引脚上施加电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    在您的设计中、您打算如何为电池充电?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池正在通过外部电源适配器充电、但需要人工干预(插入并拔下)。

    对于仅使用电池的应用、我需要确保在"意外"断开/重新连接电池(甚至是瞬态的)的情况下唤醒 bq25。 否则、我的器件将关闭且无法运行。

    在 EVM 中、存在开关 S1以临时将 BAT+连接到 PACK+、但无法在器件上添加开关。 我的问题是:如何使开关 S1的功能与离散组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    在不影响 FET 功能的情况下、使用分立式元件是没有办法实现这一点的。 现在、要使用该电量监测计、应始终将 BQ40z80连接到电池包、因为这是电池包侧电量监测计。 不应出现电池与电量监测计断开连接的情况。 如果这在设计中是可能的、则需要使用系统侧电量计。 如果 FET 关断、则会发生以下情况之一、电量监测计上的保护跳闸、电量监测计发生 PF 事件、电量监测计进入关断模式。 在上述任何情况下、都需要人工干预才能恢复器件、因为这表明出现了问题。

    此致、

    Adrian