This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:是否有任何寄存器我应该检查才能更改 EVM 上的输出电压?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439527/tps6521905-are-there-any-registers-i-should-check-to-change-the-output-voltage-on-evm

器件型号:TPS6521905

工具与软件:

我正在评估 TPS6521905 EVM、

当我通过 GUI 进行调节时、示波器上的 BUCK3和 LDO1的输出电压波形不再发生变化。

我是否应该检查任何寄存器以更改输出电压?

(最初、BUCK3和 LDO1的示波器波形动态变化、但在某个点停止变化。

BUCK1和 BUCK2仍会根据 GUI 调整进行动态更改。)

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 GUI 设置为0.75V、示波器也会显示大约1.2V 的电压而没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    最好在更改电压时禁用输出。 为了防止系统出现问题、许多寄存器在输出处于活动状态时不会生效。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我尝试了在更改电压时禁用输出。

    但 BUCK3保持在1.3V、LDO1仅输出1.9V。

    我还需要检查哪些其他内容吗?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的线程工程师目前在美国感恩节假期的办公室外。 回复将推迟到12月1日起一周。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Sam。

    我正在等待每个人的假期结束

    我还有一个问题:

    我在 GUI 上将 LDO1_VOUT 寄存器设置为00000111并写入程序。

    但是、示波器上观察到的输出电压一直接近2V。

    这可能是什么原因呢?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    您可能需要检查可用于控制某些输出电压的数字引脚的配置。 仔细阅读数据表、以了解这些引脚的配置方式以及是将输入驱动为高电平还是低电平。 例如:

    而且:

    此致、

    Matt