This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:解决问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445578/tpsm8d6c24-address-question

器件型号:TPSM8D6C24

工具与软件:

您好!

我已经查看了  TPSM8D6C24数据表、但仍然对电阻分压器设置感到困惑。

1.如果我们的系统需要使用 x8 pcs TPSM8D6C24、则一条 PMBus 线路。 我看到了表6-15具有左侧 目标器件地址(16-31范围)和 右侧目标器件地址(32-47范围)、

是否由 (EFh) MFR_SPECIFIC_31 (DEVICE_ADDRESS)设置? 但我找不到默认值。

如果我们的系统需要8个 TPSM8D6C24 (通过 HW 引脚搭接)、如何设置我们的系统?

2.此器件可以支持外部 EEPROM 值并通过外部 EEPROM 加载默认设置? (它是否也支持8个器件?)

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    1.如果我们的系统需要使用 x8 pcs TPSM8D6C24、则一条 PMBus 线路。 我看到了表6-15具有左侧目标器件地址(16-31范围)和右侧目标器件地址(32-47范围)、
    是否由(EFh) MFR_SPECIFIC_31 (DEVICE_ADDRESS)设置? 但我找不到默认值。


    a:引脚编程分为两部分。 首先检测到从短路(<100欧姆)到悬空(至少1MEG)的接地电阻、其中对于18个选项具有16个电阻、加上 BP1V5中的一个电阻分压器(对于16个电阻选项中的任何一个)。

    b:器件使用的地址表取决于 BP1V5与 ADRSEL 分频比。 BP1V5无电阻器、或采用偶数分压比(0、2、4。 14) 14)该器件将按照中间一列选择0x10-0x1F 地址(16d-31D)。 对于奇数分频比(1、3、5...15)、器件将从右侧列中选择0x20 - 0x2F (32d-47)。
    该字段允许选择32个地址、而无需通过引脚编程进行编程。

    2.此器件可以支持外部 EEPROM 值并通过外部 EEPROM 加载默认设置? (它是否也支持8个器件?)

    TPSM8D6C24模块和外部 EEPROM 之间没有直接接口、若要从外部 EEPROM 获取配置、需要从 EEPROM 读取配置、转换为 PMBus 命令并发送到 TPSM8D6C24模块。 或者、可以在电路内测试期间使用 PMBus 命令在汇编后对该模块进行编程、通过更新 PIN_DETECT_OVERRIDE (命令代码 EEh)来覆盖引脚编程、并使用 STORE_USER_ALL 命令(命令代码15h)将该模块存储到内部 NVM 中、而无需在每次加电时对器件进行编程。

     

    谢谢你

    救世主