This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444111/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的 TI:

IM 使用  BQ40Z80 IC 处理 BMS、现在能够仅通过 I2C 读取数据。
但我一直在通过 I2C 切换 DSG FET 和 CHG FET。
如何实现该切换? 是否有一系列步骤可以对它们进行切换?

IM 能够通过 I2C 切换电量监测计和 FET。 为我指明正确的方向

Kalpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当 FET_EN 设置为0时、DSG 和 CHG FET 的切换命令才起作用。 请确保 FET_EN 设置为0。

    如果是这样、请确保以小端字节序格式发送命令:  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当 FET_EN 设置为0时、IM 尝试更改 DSG FET 的状态。 但它会 切换至开启状态、但其值未反映在0x0057或0x0054寄存器中。在寄存器中、我们可以检查值是否更新  
    是否存在除此寄存器之外的任何反映 DSG FET 状态的寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpesh:

    不是的、需要查看 Operation Status A 寄存器来了解 FET 的状态。 您当前是否触发了任何保护或 PF? 如果是、您将无法导通相应的 FET。

    此致、

    Adrian