This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445268/ucc28740-ucc28740

器件型号:UCC28740

工具与软件:

感谢您的答复。 当然、在大约三个 DRV 脉冲之间是对的。 在根据 sluaac5.pdf 建议在变压器的初级侧进行图1.1更改后、我将生成的波形附在测试点 VSW 处。 仍然没有连续 DRV 脉冲、只是三个随机脉冲相同。  

基于 CS 引脚上的电压、不会出现任何过流故障;不会出现过热、因为没有连续的 DRV 脉冲。 RS1和 RS2是否处于 UVLO 的适当工作范围内。 还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计将提供三个采样脉冲并停止开关。  它要么因 OVP、OCP、温度或输入欠压而关断。  

    由于输入欠压、它也可能无法启动。

    评估此值时、应查看 UCC28740的 CS、Vout、VAUX 和 VDD。

    由于您没有任何开关、因此 转换器可能会触发输入欠压锁定。  以下信息介绍了应用手册 sluaac5中的外观。

    以下信息介绍了欠压锁定的工作原理。  请注意,IVSL(运行)和 IVSL(停止)可能与下面列出的值不同。  请仔细检查 UCC28740以获取正确的值。

    输入电压可能没有高到足以启动、或者辅助分压器中的高侧电阻设置得不够高。

    请注意、使用电容器过滤 VS 引脚也会阻止启动。  如果在该引脚上需要滤波电容器、则该电容器应小于3.3pf。

    此致、