This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:隔离式双路输出解决方案

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445475/ucc28c43-isolated-dual-output-solution

器件型号:UCC28C43

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户想为其应用设计 UCC28C43。  

1.输入:直流18V ~30V (典型值24V)
2.输出: 5V 2A/12V 1A ,隔离式双路输出
3、要求的规格

  • 5V 输出精度+-3%
  • 隔离式输出
    客户想要使用 UCC28C43/53

我可以在 WEBENCH 中找到单输出设计的参考原理图、但没有双输出设计。  

有没有侧重于变压器设计的参考设计或设计指南? 请查看此申请、并告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常要求变压器供应商提供帮助、使其只需指定我们所需的值(例如 Vin、Vout1/Iout1、Vout2/Iout2、绝缘)即可。 下面是如何设计变压器的手册。

    2004/05电源设计研讨会书籍

    此链路上有一些多输出反激式设计、但可能不基于 UCC28C43、但设计思想和步骤是相同的。

    搜索结果|德州仪器 TI.com