This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VOUT 高于输入电压(VIN)、对吧?

Guru**** 2510375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444536/tps51200-vout-higher-than-vin-okay

器件型号:TPS51200

工具与软件:

团队成员、您好!

在我客户的用例中、VIN 可能会突然降至0V。

如果 VIN 突然降至0V、则 VOUT 可能>0V、因为存在输出电容器。

当 VOUT 时、此器件是否可以在短时间内正常工作?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国的感恩节、TI E2E 设计支持论坛回复可能会在11月25日至12月2日之间延迟。 感谢您的耐心。

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara、

    是的、这应该没问题。

    此致、

    Matt