This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:TPS62873问题

Guru**** 2520470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873, USB2ANY, TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440443/tps62873-tps62873-issue

器件型号:TPS62873
主题中讨论的其他器件: TDA4VHUSB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在调试 TDAVH 时、我遇到一个启动异常。 尽管问题解决了、但 TPS6594的中断寄存器没有显示标志、但 TDA4VH 的主域电源仅显示单个脉冲波形、表明发生了中断。 在我们的电源设计中、主域的电源正常引脚连接到 TPS62873的使能引脚。 考虑到 ENABLE 引脚的双向功能、可能在 TPS62873内触发了中断。 如何确定 TPS62854内部寄存器的状态呢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    感谢您联系我们。

    通过访问器件的状态寄存器、可以检查是什么触发了电源正常变为低电平。 请参阅章节。 9.6.5了解详细信息。

    顺便说一下、如果输出电压在调节范围内、您是否检查了该电压?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel:

    是否需要通过开发板或替代器件与 TPS62873连接? 使用 TPS6594开发板建立连接是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:  

    我不确定 TPS6592是否可以用于与 TPS62873通信。 总之、您只需要 USB2ANY 接口适配器和 GUI 即可检查 TPS62873的状态。 有关详细信息、请参阅以下链接。

    顺便说一下、当电源正常状态变为低电平时、输出电压是否仍在调节范围内?

    USB2ANY: https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    TPS62873-Q1 GUI: https://dev.ti.com/gallery/info/TPS6287xTulip/TPS6287x/ver/1.0.0/

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    只是一个温柔的提醒。

    您的问题是否已得到解决? 或者您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    我现在将关闭该主题帖。 如果您有其他疑问、只需在此处添加注释即可重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel