This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:TL594的最大功耗是多少?

Guru**** 2652615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445362/tl594-what-is-the-maximum-power-consumption-of-the-tl594

器件型号:TL594

工具与软件:

TL594的最大功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tj、max = 150°C、因此为了确定 IC 可提供的最大功率、您需要计算引脚上的所有功率、然后确定结温是否在150°C 以内。  

    根据产品说明书、只考虑静态工作时:VCC x 列出的电流是静态条件下 IC 允许的最大功率。