This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53685:产品推荐

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444000/tps53685-product-recommendations

器件型号:TPS53685

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想找一个芯片、输入电压是12V、输出电压是3V、输出电流是600A。 你有什么建议吗?

TPS53685是否可以满足要求? 我不知道该由谁来使用它?

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、TPS53685可在 Vin = 12V、Vout = 3V 和 IOUT = 600A 的情况下工作。如果这是您正在寻找的、它会使用 AMD 特定 SVI3。 它还具有 PMBus 接口。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    如何使用 TPS53685、我以前没有器件、您能帮助说明 SVI3和 PMBus 吗? 您是否与我分享了完整的数据表? 我在安全文件夹中应用了它、但到目前为止还没有获得批准

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如需完整数据表、请发送电子邮件至 vr@list.ti.com。 该数据表包括使用 TPS53685所需的所有详细信息。 如果您在阅读数据表后有任何问题、请创建新的 E2E 主题、我们随后将为您提供帮助。

    此致、

    Maha