This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 详细信息

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444066/about-the-formula

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

嗨、团队:

我对数据表中的公式有疑问。

公式(108)

分母中的"f"是否没有必要?

2.评价(118)和(121)

请告诉我如何推导传递函数。

3.Eauaton(123)

公式(118)中的 GCO 用于计算 R5、但公式(118)包含一个虚数。 如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我们几天时间、以便与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.正确的是 f 不应在分母中。

    2.  公式118: 这是 峰值电流模式相移全桥转换器的标准控制到输出传递函数。  它是(Vout 变化)/(V 电流检测变化)。

                a.)要推导出这一点、您需要使用信号和系统;以及控制理论。

                b.)为了推导该参数、可以从(更改 V 电流检测)写出传递函数 (更改 Vout)。

                c)此 方程是使用 Lloyd Dixon 模型从峰值电流模式控制推导得出的。 以下链接可让您访问其中一个 HIS

                  有关反馈控制的论文。  https://www.ti.com/seclit/ml/slup113/slup113.pdf

                d)这里圈出的部分是一个观察结果、双极 LC 滤波器的方框是完善的文档。  您不能从劳埃德纸张导出圈出的部分。  

                             

    2.公式121: 这个 公式是基于2类电压放大器的反馈补偿。  如何利用阻抗和电抗以及运算放大器理论推导出 IF。  

    3.当涉及到这些方程时、应用工程师实际上复制了应用手册 slua560中的这些方程。  本应用手册中有一个链接、介绍了使用 UCC28950和 UCC28951的相移全桥的分步设计过程。  应用手册中还提供了指向 Excel 设计工具的链接、可用于计算补偿分量。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    应用手册附带的 Excel 工具。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC222

    此致、