This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:有关 DTC 的问题。

Guru**** 2508505 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443379/tl494-questions-about-dtc

器件型号:TL494

工具与软件:

大家好、

我的一个客户是评估 TL494。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
您是否有任何 DTC 输入电压与死区时间百分比的图表?

问题2:
在客户评估中、在2.5V DTC 电压下、占空比变为0%。
这是否会导致器件偏差?

问题3。
 DTC 输入电压与死区时间百分比之间的变化有多大?

非常感谢您的答复。

谢谢、此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1

    不、我们没有。 在您选取 RT 和 CT 后、可以根据以下方框图的数据表进行估算。

    运用 TL494设计开关稳压器(修订版 E) 、其中介绍了如何计算流入 CT 的充电电流。 DCT + 0.1V 是用于估算死区时间的阈值。

    问题2

    零占空比是 DCT 在器件与器件之间的范围内实现的、DCT 可高达3.3V。 是的、不同器件之间存在很大差异。

    问题3

    您可以看到、在0占空比下、DCT 可在2.5V 到3.3V 的宽范围内运行。 实际情况可能会进一步低于您的2.5V。 但我们没有规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    非常感谢您的答复。

    我可以在下面询问您一些其他问题吗?

    问题1。
    根据客户评估结果、  当 DTC 为0V 时、占空比为42%。
    这是否合理? (典型值为45%)  

    问题2:
    各个器件和 温度的最大导通占空比变化有多大?  
    例如、它大约是+/-10%吗? 或+/-20%?

    问题3。
    它们的评估条件如下。
    VCC=+ 12V、 RT = 15.475kΩ(15kΩ+475Ω)、CT = 1000pF、FB =开路。
    "FB=OPEN"状态没有问题吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    这是合理的

    2.

    此规格不具有最小值和最大值、因此可以使用+/-20%  

    3.

    FB 电压影响最大占空比。 参阅  使用误差放大器来消除误差和差异 对于占空比变化以及 FB 电压:页2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    非常感谢您的答复。

    此时、客户有以下问题。
    请您给我您的答复吗?

    问题1。
    客户想要获得占空比变化数据、因为在占空比规格中、如果有、则没有最小值/最大值。
    您有数据吗?  

    问题2:
    他们认为、在最坏的工作条件下、他们只能将占空比设定在35% 左右、因为变化率约为+/-20%。
    他们的想法是否正确?

    问题3。
    这种变化的原因是什么?
    它是内部三角振荡器的电压漂移吗?  
    或者内部 DTC 失调电压是否偏移?
    或者是内部振荡器频率造成的吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  
    否、我没有数据。 要获取数据、请联系您当地的 TI 办事处或通过 TI 本地支持、并且您需要提供业务详细信息。 这是 TI 机密信息、因此即使数据可用、也不能在 E2E 上披露。

    2.

    我认为您的意思是获得最大占空比35%、这应该是可以的。

    3.

    DTC 变化基于数据表。 振荡器应具有容差效应以及驱动上升和下降时间的变化(也基于数据表)。