This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51385:我们可以将 TPS51385的 EN 引脚连接至 Vin 吗?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445674/tps51385-can-we-connect-the-en-pin-of-tps51385-to-vin

器件型号:TPS51385

工具与软件:

您好!

在 TPS51385降压稳压器中、我们可以将 EN 引脚连接至 Vin。 在我们的设计中、输入电压为12V。 请提出建议。

此致、

Sreehari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS51385 EN 引脚是绝对最大值为6V 的低电压引脚、请使用电阻分压器或其他 PS 使其电压<=6V 以启用器件。

    BRS、

    年轻