请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51385 工具与软件:
您好!
在 TPS51385降压稳压器中、我们可以将 EN 引脚连接至 Vin。 在我们的设计中、输入电压为12V。 请提出建议。
此致、
Sreehari。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.