This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:原理图验证和逻辑使能

Guru**** 2511315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445089/lm5157-schematic-validation-and-logic-enable

器件型号:LM5157

工具与软件:

您好!

对于 HMI 项目、我们使用 LM5157为 LCD 供电

输入电压:5V

输出电压:最大12V 1A

原理图附后

AT 使用 EVM 和 Webench 1.5uH 电感器。 我们决定使用2.2u 电感器(SRP1265A-2R2M)来减小 BOM。

该电感器是否适合运行?

此外、对于肖特基二极管、可以使用 SS520FSH 吗?

5V 时的 Cin (降额值)总计为45u、12V 时的 Cout (降额值)总计为25u。 可以吗?

此外、我们还应使用具有逻辑输入的使能引脚。 我们可以这么做吗? 我们是否能够选择 R262作为0R 而非100k、以及 R265作为100k、而不是61K9?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    感谢您的咨询。

    Unknown 说:
    此电感器是否适合操作?

    是的、这是合适的。

    [报价 userid="544752" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445089/lm5157-schematic-validation-and-logic-enable "]此外、对于我们使用的肖特基二极管、是否可以使用 SS520FSH?[/QUOT]

    这也应该没问题。

    [报价 userid="544752" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445089/lm5157-schematic-validation-and-logic-enable "]此外、我们将使用带逻辑输入的使能引脚。 我们可以这样做吗?

    是的、您也可以将其用作逻辑输入。

    此致

    Moritz