This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:来自 SW 引脚的输出电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R026, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444575/lmg2100r044-iout-from-sw-pin

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件:LMG2100R026

工具与软件:

您好!

您能否提供此器件负载能力的脉冲负载随时间变化曲线。 我们希望在50A (Iout)下加载它20ms。 在长期运行过程中以1秒的间隔持续执行此操作是否安全。 这适用于降压转换器应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyama、您好!

    对延迟响应深表歉意。
    对于 LMG2100R044、50A 的电流将不安全。 假设结温保持在125C 以下、则可以使用 LMG2100R026。

    此致、
    Madhur