This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:EN 引脚关断延迟时间约为 TPSM82903

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445309/tpsm82903-the-en-pin-off-delay-time-about-tpsm82903

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

你(们)好

我一直在查看 TPSM82903SISR 的数据表、并对 EN 引脚的断电延迟时间有疑问。
TPSM82903采用 MicroSiPTM 封装且具有集成电感器的3A、3V 至17V、高效率、低 IQ 降压转换器模块数据表(修订版 B)

我可以确认 EN 引脚的 ton (min)时间。

我只找到[图8-44. 输出放电功能–已启用]、但我无法找到  用于禁用 FET 的 EN 引脚精确关断延迟时间。  

我担心的是、如果 EN 引脚的断电延迟时间过长、VIN 可能会持续处于短路状态。

谢谢、此致

Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    没有延迟。 EN ULVO 具有迟滞电压来控制启用和禁用。

    您可以认为稳压器会在 V_EN 低于 0.87V 时关断。

    谢谢!

    Colin