This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901-Q1:软启动公式确认

Guru**** 2507545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445382/tps62901-q1-soft-start-equation-confirm

器件型号:TPS62901-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我的客户想知道 TPS62901-Q1软启动功能是否显示在下面、没有跟踪功能? Vref 我们可以使用0.6V 作为 VFB、还是我们需要使用 VFB/0.75V = 0.6V/0.75V (即使我们没有使用跟踪功能)? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    该描述是正确的:"即使我们没有使用跟踪功能、我们也需要使用 VFB/0.75V = 0.6V/0.75V "

    谢谢!

    Colin