请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62902 工具与软件:
您好!
当 VIN 与 EN 连接时、"启动延迟时间"是从 EN=UVLO 到开始开关的时间。 是这样吗?
我认为 EN 的高电压通常为1.0V、但 TPS6290x 尚未启动。 虽然我的理解是从 EN=UVLO (2.925V)而不是 EN=1.0V 开始、但我想确认一下。
谢谢、此致、
M.Hattori.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
当 VIN 与 EN 连接时、"启动延迟时间"是从 EN=UVLO 到开始开关的时间。 是这样吗?
我认为 EN 的高电压通常为1.0V、但 TPS6290x 尚未启动。 虽然我的理解是从 EN=UVLO (2.925V)而不是 EN=1.0V 开始、但我想确认一下。
谢谢、此致、
M.Hattori.