This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:TPS2492PWR

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444499/tps2492-tps2492pwr

器件型号:TPS2492

工具与软件:

尊敬的支持团队:  
这位是在瑞典 Neola Medical AB 工作的 Jasila Prabahar
联系我们、询问您是否具有有关德州仪器(TI)以下产品的 REACH 文档。
 TPS2492PWR - 热插拔控制器、监控1通道通用14-TSSOP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jasila、您好!

    否 控制器需要它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2492PWR

    具有功率限制、闭锁功能和模拟电流监控器的9V 至80V 热插拔控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neola:

    我的问题是:热插拔控制器是否需要 REACH 报告?

    我们没有热插拔控制器的 REACH 文档。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如果您作为产品的制造商没有 REACH 证书。
    如何为这些器件提供它。

    有解决这个问题的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neola:

    它们符合 RoHS 标准。