This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:TPS61391

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445165/tps61391-tps61391

器件型号:TPS61391

工具与软件:

Dears、

目前、我的客户希望实现-40V~-60V 的可调负电压范围。 以下文档中对解决方案进行的初始评估是可以的、但调整功能感觉不容易实现。 客户的最初解决方案之一是向 FB 节点注入电压。 客户想知道此解决方案是否可行、如果可以、将提供模拟模型。 或者你是否有任何好的计划来推荐?

非常感谢、

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    今天我来检查一下并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    Vadj 和 R 可以如何调整-Vout 的公式如下:

    (0 -(-Vout))/(R4+R5)+(Vref - Vref)/R = Vadj/R2。

    客户可以根据可用的可调电压范围和所需的-Vout 范围确定适当的 R。 可以基于 PSpice 模型运行该仿真、该模型可在 TI 网站上找到。

    此致

    Lei