This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:当最大电流消耗低于3A 时、该 MOSFET 是否适合使用?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445169/lm7480-is-this-mosfet-suitable-to-use-when-max-current-draw-is-below-3-a

器件型号:LM7480

工具与软件:

我们找到了这种双路 N 沟道 MOSFET。 当当前需求低于3A 时、请帮助检查它是否可以与 LM7480配对。谢谢。

HYG090ND06LS1C2

wmsc.lcsc.com/.../2204251600_HUAYI-HYG090ND06LS1C2_C2999758.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    MOSFET 将正常工作。

    此致、

    Shiven Dhir