请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480 工具与软件:
我们找到了这种双路 N 沟道 MOSFET。 当当前需求低于3A 时、请帮助检查它是否可以与 LM7480配对。谢谢。
HYG090ND06LS1C2
wmsc.lcsc.com/.../2204251600_HUAYI-HYG090ND06LS1C2_C2999758.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们找到了这种双路 N 沟道 MOSFET。 当当前需求低于3A 时、请帮助检查它是否可以与 LM7480配对。谢谢。
HYG090ND06LS1C2
wmsc.lcsc.com/.../2204251600_HUAYI-HYG090ND06LS1C2_C2999758.pdf