This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:TLV840CADL28DBVR

Guru**** 2506375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444855/tlv840-tlv840cadl28dbvr

器件型号:TLV840

工具与软件:

以下器件型号的 MTBF 和时基故障数据是否可以在25摄氏度和40摄氏度下获得  

TLV840CADL28DBVR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用以下站点。 谢谢。

    www.ti.com/.../estimator.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、

    我尝试过由你之前分享的网站,但它提供的 MTBF 只有55度,而我需要25和40度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、这是我们发布的唯一数据。 但请注意、测试温度为125°C、这是最坏情况。