This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:在 TPS22950上限制电流值

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445015/tps22950-limit-current-value-at-tps22950

器件型号:TPS22950
主题中讨论的其他器件: TPS2595

工具与软件:

关于 TPS22950的 ILIM 引脚的限制电流值由连接到 ILIM 引脚的电阻值决定。 是否可以通过连接可变电阻器来检查限制电流值?

例如、测量 ILIM 端子上的电压并查看电压随电阻值的变化情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makota-San:

    我在这里略微感到困惑。 您能不能提供关于预期用例的更多信息吗? 该器件中的 ILIM 引脚不是双功能引脚、因此根据设计、该引脚不能用于监测流经器件的电流。 您仍然可以将电压读数(取决于保持在引脚上的电阻器)与流经器件的电流相关联、但此器件不能保证这一点。  

    您可以查看一些其他器件、例如 TPS2595 (电子保险丝)以获得更多功能、但这款器件的封装面积更大。

    如果您的问题得到了解答、请告知我、还是使用您的后续问题进行回复。

    此致、
    Arush