This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:数据表中列出的引脚功能类型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444863/bq24765-the-type-of-pin-functions-listed-in-the-datasheet

器件型号:BQ24765

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

请告诉我们 BQ24765数据表中列出的引脚功能类型。

我知道"I"代表输入、"O"代表输出、但是"P"代表什么?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    P 是电源、这意味着这些引脚连接到高电流布线。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我知道"P"是与电源配置相关的端子。

    谢谢!

    Masashi