This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDKEVM:GUI 无法烧录芯片

Guru**** 2523330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446454/tps65987ddkevm-the-gui-is-unable-to-burn-the-chip

器件型号:TPS65987DDKEVM

工具与软件:

TI 人好

我的客户正在使用我们的一个旧 EVM 板 TPS65987EVM (目前无法通过 TI.com 搜索)、客户试图将固件从以前的 GUI 下载到 EVM 板、但进度卡在0%。  

您能否与我共享此 GUI 软件? 我要将它安装在我的计算机上并尝试它。 谢谢

顺便说一下、我们可以得到 I2C 和 SPI 地址。

错误日志:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    感谢您联系我们!

    您能否验证他们是否正在尝试刷写完整闪存映像?

    从 GUI 保存二进制文件时、该工具将提供3种二进制文件类型。 通过 GUI 刷写 EVM 上的 SPI 时、应使用完整闪存映像。  

    下面是 GUI 工具的链接: https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG

    此致、  

    Aya Khedr