This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:关于功率耗散计算

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434637/lm3409-regarding-the-power-dissipation-calculation

器件型号:LM3409

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

 

我希望这封邮件能让您满意。

 

我们将对使用 LM3409Q1 IC 的设计进行最坏情况电路分析(WCCA)、您能为我计算功率耗散提供指导吗  

  此信息对于我们的 WCCA 评估至关重要。

 

我们感谢您的支持、并期待您的见解。

此致、

Gottapu lithesh

工程师

LTTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gottapu、  

    我建议查看以下 应用手册 、该手册为计算降压转换器中的损耗提供了良好的指南。   

    一种使用 MOSFET 平坦电压计算同步降压转换器效率的精确方法

    要计算的关键损耗是 MOSFET 导通损耗、MOSFET 开关损耗、续流二极管导通损耗、电感器损耗、导通和开关损耗、然后是偏置损耗(IC、栅极驱动和其他电路所需的功率)。

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    感谢您之前的响应和提供有关 LM3409功率耗散的应用手册。 查看文档后、我注意到降压 IC 的功率耗散计算仅考虑了静态电流导致的损耗。

    请您确认上述应用手册中提供的计算结果是否涵盖了所有 IC 损耗? 具体而言、我们观察到有一个内部稳压器用于生成脉冲电压、我们想知道提供的计算结果中是否包含与此相关的损耗。

     

    非常感谢您对此作出澄清。

    谢谢!

    Gottapulithesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gottapu:  

    是、用于为 MOSFET 栅极驱动器供电的内部稳压器上产生的损耗将在 2.1.3小节"栅极驱动损耗计算"中加以考虑。

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    感谢您之前的响应、您能为 LM3409提供 相应的效率图吗

    输出电压- 7.2V、输出电流- 2.3A

    因为我们在应用中使用 LM3409、并使用这些 LM3409来计算效率  

    此致  

    Gottapu lithesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gottapu:  

    我所能获得的所有效率图都位于数据表的第8页。  

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    感谢您之前的答复、  

    您能说明一下 COFF 引脚提供的关断时间问题吗

    输入电压- 7.5V

    输出电压- 7.2V  

    对于上述条件、占空比接近1、开关将持续导通。

    我们是否可以忽略 LM3409提供的关断时间

    此致  

    Gottapu lithesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gottapu:  

    是的、可以实现、有关更多详细信息、请查看数据表中的第9.1.2节"接近压降电压运行"。

    谢谢!

    Jaron