This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:USB-C PD 控制器

Guru**** 2636165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441900/tps65994qfnevm-usb-c-pd-controller

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS25810TPS25751

工具与软件:

有人可以提供建议吗?

我需要为智能手机设备设计 USB 集线器(USB 2.0)。

这意味着它必须是 OTG 并为智能手机供电(充电)。

您能给我指出正确的 PD 控制器(独立首选)和设计参考吗?

谢谢、Ohad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:  

    感谢您联系我们!

     您的应用可以提供的最大功率是多少? 需要多少个 USB Type-C 端口?

    您能否提供最终应用的方框图?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    方框图:

    USB 器件的功耗低于1W。 智能手机的电量也很低、最高15W

    谢谢、Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:  

    感谢您的提供。  

    我将邀请产品营销专家、帮助您选择器件。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您只需要15W 供电、那么您实际上不需要 USB PD 控制器。 TPS25810将是非常合适的选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将进行详细介绍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拿到了 EVB、但无法设置它、以便在手机是主机的情况下为我的手机充电。

     您能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    为了澄清一点、您希望 USB-C 端口用作电源、而不是数据 UFP? 如果这是您需要执行的操作、很遗憾、TPS25810无法做到这一点。 为了使电源角色和数据角色彼此不同、需要使用 TPS25751等 USB PD 控制器。 在标准 USB Type-C 中、电源角色和数据角色固定为彼此(例如拉电流/DFP 和灌电流/UFP)。 USB PD 允许电源角色和日期角色不同。 很抱歉这里的混乱。  

    TPS25751会是出色的器件、但遗憾的是、我们目前正从这些 EVM 中分离出来。 应该让他们在几个星期内重新补充。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    同样、附加了系统图:

    我有一个外部电源。  
    智能手机是 USB 主机、这意味着它应该处于 OTG 模式。  

    我希望智能手机使用外部电源充电,不同于智能手机提供电源的"经典"OTG 模式。

    您能为最佳解决方案提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了使电源角色和数据角色彼此不同、需要使用 TPS25751等 USB PD 控制器。 在标准 USB Type-C 中、电源角色和数据角色固定为彼此(例如拉电流/DFP 和灌电流/UFP)。 USB PD 允许电源角色和日期角色不同。