This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930Q1EVM:LM74930在 MODE 连接到 VREG 的情况下传导电流。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443625/lm74930q1evm-lm74930-conducts-reverse-current-with-mode-tied-to-vreg

器件型号:LM74930Q1EVM

工具与软件:

您好、专家!

我对  LM74930Q1EVM 板有一种奇怪的情况。

我的测试系统如下所示:

1:MODE 连接至 VREG。

2.电池充电器仿真器关闭后、电流从电池仿真器流向恒流负载仿真器。 还不错。

3.当电池充电器仿真器打开时,由于 MODE 引脚的原因,电流不会从电池充电器仿真器流向恒流负载仿真器。 还不错。

4.然后将 MODE 引脚连接至 GND 以 禁用 RCB。 电池充电器仿真器中的电流开始流向 恒流负载仿真器。 还不错。

5.然后将 MODE 引脚重新连接至 VREG 以启用反向 RCB。 来自 电池充电器仿真器 的电流仍 流入 恒流负载仿真器。 这不好。

再看一张图片、以确保电流流动。

如果有任何帮助、都会很感激!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falko:

    感谢您的参与。

    您能否在示波器上探测 VIN、VOUT、DGATE-A、MODE 信号。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您发送编修。

    您是:

    1.输入电压、输出电压、DGATE 和模式:

    2.输入电压、输出电压、A 和模式:

    3.最后的 Vin、Vout、DGATE 和更近一点。 我实现了一个较小的偏移、以便能够将所有四个信号彼此区分:

    我希望这些会有所帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiko:

    感谢波形。 您能否切换模式并捕获行为。

    VIN、VOUT、DGATE、MODE 应该足够。

    基本而言、我希望看到模式转换期间的 DGATE 行为。  

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    非常感谢您的快速回复!

    您是:

    1.模式从 Vreg 转换到0V:

    2.从0V 到 Vreg 的模式转换:

    情况相同、但放大了:

    放大程度更高:

    非常感谢您,祝您周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falko:

    感谢波形、这些将会有所帮助。 我会在下周回到你的身边。 周末愉快!

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falko:

    您能给我另一组波形吗?

    请将 VIN 替换为"A"、将 VOUT 替换为"C"

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    您是:

    缩放。

    缩放。

    缩放...

    希望这些将有所帮助。

    THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Falko