This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53:最大占空比变化器件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53, UCC28C55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446004/ucc28c53-max-duty-cycle-variation-device

器件型号:UCC28C53
主题中讨论的其他器件: UCC28C55

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户想在其应用中使用 UCC28C53。  

如下所示、UCC28C53占空比为100%、UCC28C55占空比为50%。  

我的客户问、为什么最大占空比为50%、最大占空比是否可以涵盖最大50%占空比器件?  

哪个应用应具有哪种占空比规格器件?  

请告诉我使用100%占空比器件和使用50%占空比器件的优缺点。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有优缺点、具体取决于您的设计是否需要超过50%的占空比。 如果您的设计需要的最大占空比不超过50%、则使用最大占空比为50%的器件有助于避免进入大于50%的状态、因此需要添加电流斜率补偿。 但是、如果您的设计需要最大占空比大于50%、则您必须使用最大为100%的器件、则需要添加电流斜率补偿。