This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200EVM-818:使用多个 TPS54200EVM-818来增大输出电流

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055DMTREVM, TPS54200EVM-818, TPS54200, TPS922054, TPS922055DRRREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443358/tps54200evm-818-use-of-several-tps54200evm-818-to-increase-the-output-current

器件型号:TPS54200EVM-818
主题中讨论的其他器件: TPS54200TPS922054TPS922055DRRREVM、TPS922055DMTREVM

工具与软件:

我有三个 TPS54200EVM-818、我想使用它们、以便可以将4.5A 设置为100%占空比。 这是否可能?如果可以、如何将这些板互连? 我通过 Matlab 和 Arduino 板控制板,单个板的输出电流应该简单地添加在一起。

示例:
电路板1:占空比100%
电路板2:占空比50%
电路板3:占空比10%
输出电流:2400 mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:  

    很高兴在这里为您提供帮助!  

    请问您的终端设备应用是? 您要使用4.5A 驱动的 LED 负载。  

    如果您使用多个 TPS54200来驱动相同的负载、那么很抱歉它无法正常工作、因为多个环路将发生冲突并失去控制。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、感谢您提供快速反馈。 我使用 LED 驱动器来调节电池单元之间的电流。 使用四节电池的想法是将两节电池串联、两节电池并联、并调节这两个电池串之间的均衡电流。

    是否可以对某些稳压器使用多个组件、或者您是否可以使用不同的组件来实现更高的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:  

    您能否提供输入电压和输出电压(2P2S 电池电压)? 我可以向您推荐合适的器件。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压介于5.6V 和8、4V 之间、输出电压范围为2.8V 至4.2V。 稳压应针对 PWM 进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    约翰稍后会给你答复,感谢耐心。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:  

    我推荐 TPS922054 . 它可以通过单个器件支持您的应用。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈 John!
    还有一个问题:我想使用像 TPS54200EVM-818这样的评估板。 对于建议的元件、有两个输出电流为4A 的可能电路板。此电路板 TPS922055DMTREVM 或此 TPS922055DRRREVM。
    可以是此电路板 TPS922055DMTREVM 或此 TPS922055DRRREVM。
    提前感谢!

    此致
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:  

    当然。 请在此处提供您的电子邮件地址吗? 我将给您发送一封电子邮件、然后转发给我们的产品营销工程师、他们可以帮助您下免费 EVM 订单。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然!
    这是我的电子邮件地址: tobias.kussinger@bmw.de
    非常感谢 John。
    此致  
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:  

    电子邮件已发送。 我将关闭该主题。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。