This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13202Q2:考虑为简单的脉冲 LED 驱动器选择合适的 N 沟道 MOSFET

Guru**** 2501005 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13202Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441867/csd13202q2-consideration-for-choosing-appropriate-n-channel-mosfet-for-simple-pulse-led-driver

部件号:CSD13202Q2

工具与软件:

正忙于一个新项目、要设计一个使 LED 以10kHz 频率闪烁的简单 LED 驱动器。 在阅读了一些在线应用手册后、我发现这个简单的电路足以满足我的需求:

但是、我想不使用 BJT、而是通过函数发生器来控制开关、以便打开/关闭 N 沟道 MOSFET。 我用国际整流器公司的 IRL2703PbF 做了上述电路的一个插孔、它似乎已经发挥了充分的作用(除了 MOSFET 在运行10分钟后变得相当暖和之外)。 我想使用 SMD 组件将我的原型转变为 PCB、如果我需要考虑的不仅仅是 SOA、VGS 和功率耗散 P = RDS (ON) 2ID 来为此应用选择合适的晶体管、我希望从中获得一些反馈…

我的预期工作条件规格:

我将使用单独的直流电源直接为 LED 提供电压(7.2V)和电流限制(ID = 0.1A)。

MOSFET 的栅极将直接连接到一个函数发生器(50 Ω 输出阻抗)、该函数发生器将提供具有10kHz (或100 µs 脉冲)调制频率和50%占空比的0-5V 方波。 即、VGS 在导通时为5V、关断时为0V。)

我想使用 CSD13202Q2。 我已经做了一些下面的参数的例子计算,以检查"适当的"工作条件。

根据这些规格并以 Fairchild/ON Semiconductor FDV305N MOSFET 为例(随附数据表):

P =(0.1A) 2 * 0.22 Ω= 2.2mW << 350mW 绝对额定值  

VGS (ON)= 5V >> VGS (th)= 1V  

VGS (OFF)= 0V < VGS (th)= 1V  

从 SOA 图(下图)中可以看出、我预计 VDS < 1V、因为 LED 将降低电源施加的7.2V 电压、ID = 0.1A 和100 µs…的脉冲调制 我远低于此图的 RDS (ON)限值并处于安全工作范围内(我认为)。

其他注意事项:

由于我直接使用函数发生器来提供栅极电压和电流、是否需要在栅极引脚和函数发生器之间放置一个电阻器? 如果是、这是为了功率耗散和/或电流限制?

是否需要担心 MOSFET 栅极的功耗? 因为这是一个低功耗的操作、所以我不需要担心。

我是否需要担心栅极所需的偏置电流(IG)? 根据我阅读的一些技术手册、IG = Qgfm = 1.5nC x 10kHz = 0.0125 mA (我预计函数发生器在我的运行条件下会提供大约50 mA)。

感谢您抽出时间阅读我的帖子! 对于为基于脉冲的 LED 驱动选择 MOSFET 时需要考虑的参数、我很感激您提供任何见解/反馈。

e2e.ti.com/.../FDV305N_5F00_D_2D00_2312978.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camille、

    我非常喜欢阅读您的博文、感谢您关注 TI FET。 您可以在下面找到几个链接。 第一个是应用手册、其中包含指向 TI 所有基于网络的 FET 技术信息的链接。 第二份是最近发布的关于避免 FET 常见错误的应用手册。

    我认为 FET 比 BJT 更好的选择、因为它更容易驱动、并且不需要连续的栅极(基极)电流来保持 FET (BJT)开启。  与一些最小的 FemtoFET 器件相比、CSD13202Q2是一种不错的选择、并且应该更易于与其他同类产品进行协作。 此外、它可以在布局良好的多层 PCB 上消耗~2W 的功率。 您应该可以使用函数发生器进行驱动、但上升和下降时间取决于函数发生器的电流驱动能力和任何外部栅极电阻。 将 FET 栅极视为一个必须充电才能打开、必须放电才能关闭的电容器。 较高的电流驱动能力可缩短充电/放电时间。 IG 计算是平均电流、但峰值可能更高。

    当使用时变信号(即方波、正弦波等)计算 FET 中的导通损耗时、应使用 Pcond = IDrms² Ω x RDS (on)。 对于方波、IDrms = ID x√D、其中 D =方波的占空比。 会有一些开关损耗、但我想我们现在可以忽略它。 我还需要评论栅极驱动电压。 如常见错误应用手册中所述、仅仅因为 VGS > VGS (th)并不意味着 FET 将完全导通。 为了保证导通电阻、VGS≥min VGS、其中 Rds (on)在数据表中指定并在生产中进行了测试。 对于 CSD13202Q2、最小 VGS = 2.5V >> VGS (th)。 添加栅极电阻器通常是一个好主意、如果不需要、它也可以是0Ω。 此外、如果栅极保持悬空、栅源极电阻器可确保 FET 关断。 栅极驱动功率耗散在驱动器和外部栅极电阻器中。 不在 FET 中。 您也可以考虑将一个电阻器与 LED 串联以限制电流。 如果您的电源是固定的、并且您知道 LED 上的压降、则可以计算电阻值、以便为您提供所需的电流。

    安全工作区-您将在应用手册中找到一些文章-当 FET 在 VDS > VGS - VGS (th)的饱和区域以线性模式运行时、该问题主要是一个问题。 当有电流流过 FET 时、两端都会有电压通过。 在像您这样的开关应用中、在导通和关断期间、饱和区域中的时间应该非常短、SOA 不是大问题。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafg3f/slvafg3f.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slpa021/slpa021.pdf

    我希望这对您有所帮助。 如果我没有回答您的问题、请随时提出其他问题或告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您对我选择晶体管进行设计的见解和反馈。 如果我有任何其他问题、我将花几分钟时间消化您所写的内容并进行跟进。

    乍一看,似乎你触及我的每一个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    这是我针对上述消息的正确"后续"帖子。  

    [报价 userid="117706" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441867/csd13202q2-consideration-for-choosing-appropriate-n-channel-mosfet-for-simple-pulse-led-driver/5529322 #5529322"]虽然上升和下降时间取决于函数发生器的电流驱动能力和任何外部~栅极电阻、但您应该能够使用函数发生器0Ω 来驱动它。[#userid="117706" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441867/csd13202q2-consideration-for-choosing-appropriate-n-channel-mosfet-for-simple-pulse-led-driver/5529322 #5529322"]添加栅极电阻器通常是个好主意、如果不需要使用栅极电阻器、则可以在中引用功率驱动器/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441867/csd13202q2-consideration-for-choosing-appropriate-n-channel-mosfet-for-simple-pulse-led-driver/5529322。 不在 FET[/报价]
    ZhengTao Dai 说:
    中 IG 计算是平均电流、但峰值可能更高。

    我们希望进一步阐述这些要点... 具有额外的栅极电阻器似乎可用于电压/电流调节(即上升/下降时间)和功率耗散。 后者是合理的、因为通常 FET 的内部栅极电阻(Rig)比我记忆中的值小、因此将通过栅极/FET 本身消耗最小的功率。 对于上升和下降时间、由于我的函数发生器具有50 Ω  的输出阻抗、并且 我将提供5 Vp 方波、因此我估算了由函数发生器提供的均方根电流为 IVGrms =(5 Vp x√D)/ 50 Ω= 70.7 mA rms、其中 D = 0.5。  我估算了  CSD13202Q2的 IG 为 10kHz 调制66 μA。 当然、我目前不考虑栅极所需的峰值电流... 但是、由于 IVGrms 大约比 IG 大1000倍、这是否导致需要担心 FET 的上升/下降时间?

    [报价 userid="117706" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441867/csd13202q2-consideration-for-choosing-appropriate-n-channel-mosfet-for-simple-pulse-led-driver/5529322 #5529322"]此外、我还须对栅极驱动电压发表评论。 如常见错误应用手册中所述、仅仅因为 VGS > VGS (th)并不意味着 FET 将完全导通。 为了保证导通电阻、VGS≥min VGS、其中 Rds (on)在数据表中指定并在生产中进行了测试。 对于 CSD13202Q2、最小 VGS = 2.5V >> VGS (th)。 [报价]

    感谢您详细介绍这一点。 阅读应用手册、并确保我的驱动器采用 N 沟道 FET 低侧开关配置、并且 VGS = 5.0 > 2.5V MIN VGS、其中 Rds (on)= 7.5 mΩ、这应该足以导通 FET。  

    添加栅极电阻器通常是一个好主意、如果不需要、可以选择0Ω。 此外、如果栅极保持悬空、栅源极电阻可确保 FET 处于关断状态。[/QUOT]

    也参考了有关此问题的第二个链接。 它提到的任何10k 1MΩ 之间的 RGS 似乎就足够了。 该电阻器是否也用作功率耗散器? 除了确保防止浮动栅极以及 FET 出现相应的复杂性之外、它的作用是否还有任何其他用途? 目前、我仅为下面的电路设计选择了一个100 kΩ 值。

    借助您的建议/说明和应用手册(主要是第二个链接)、我谈到并使用 CSD13202Q2制作了一份 LED 驱动器草案、如下所示:

    我所使用的 LED 在0.1A 正向电流下的额定正向电压通常为7.2V、我使用 R1 = 10 Ω 和 VS1 = 8.2V、将电流限制为0.1A。(忽略 LED 模型、它仅用于说明、不代表我将使用的实际 LED。)  RGV1表示函数发生器(VG1)的50 Ω 输出阻抗。  

    我 μW 此驱动器的 rms 导通损耗约为37.5m Ω、远低于额定2W 限值。  μW 我重新配置电源电压值、使得 IDrms 变为0.1Arms (即0.141A 峰值)、FET 的功耗将为75m Ω。

    可能会有一些开关损耗、但我想我们现在可以忽略它

    我同意、 对于降压转换器等更复杂的开关而言、开关损耗似乎更成问题(您用来检查 FET 组合中的开关损耗的 Excel 工作表工具确实做得很好)、我想对于这么小的应用来说、我不需要担心这个问题。  

    再次感谢您富有洞察力的评论、并花时间阅读和分享您的知识。 这对我有很大帮助!

    谢谢

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:

    本周我将在感恩节假期休息、下周一我再回来的时候、我会给您回复。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您让我知道、John。

    祝您假期愉快!

    此致!

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:

    外部栅极电阻器用于控制 FET 开关的上升和下降时间。 最常用于 FET 以 kHz 或 MHz 的频率进行开关模式(即直流/直流、电机驱动等)。 如果不需要、可以使用0欧姆电阻器。 如果栅极悬空、栅源极电阻主要是避免意外导通。 它应该只消耗极少的功率。 100kΩ 电阻器是一个良好的起点、可以对其进行调整。 您的原理图和驱动方案看起来不错。 请告诉我还能做些什么来帮助我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    希望你有一个伟大的感恩节。 我感谢您对我的设计提供额外的意见!

    很高兴地说、我将继续使用 Altium 设计原型板。

    此致!

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:

    太好了、请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢!

    John