This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:搜索具有 OCP 或电流限制功能器件的器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22971, TPS22950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443588/tps22971-searching-for-devices-which-have-ocp-or-current-limit-function-device

器件型号:TPS22971
主题中讨论的其他器件: TPS22950-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我可以知道 TPS22971是否具有电流限制或 OCP 功能吗?
如果没有、您可以帮助推荐具有 OCP 或电流限制相关功能的其他合适器件吗?

它用于基于 ARM 的电源序列控制。

非常感谢!

BR、

道燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    TPS22971没有电流限制功能。  

    您能否介绍一下 TPS22950-Q1是否适用于客户应用?

    https://www.ti.com/product/TPS22950-Q1?keyMatch=tps22950&tisearch=universal_search&usecase=partmatches

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。  

    客户正在评估 TPS22950-Q1、他们 认为输出 UV 不会触发不可接受的故障、他们希望与您再次确认。 如果是、您可以帮助推荐另一个可以触发故障的 UV 器件吗?

    如果没有、他们还有另一个问题需要您的帮助:

    如果器件达到电流限制、故障是通过达到电流限制阈值还是 UV 阈值触发的? 如果按 UV 阈值、我可以知道 UV 阈值的值吗?

    感谢您的帮助! 如果有任何问题、请随时告诉我!

    BR、

    道燕

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    当输出低于特定阈值时、FLTb 信号不指示故障。 仅当器件执行 TSD 或 RCB 时、才会变为低电平。 我认为客户的要求是 PG (电源正常信号)。  

    您能在这里分享一些基本要求吗? 我可以检查是否有任何其他负载开关满足这些要求、否则电子保险丝应该绝对适合这些要求。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明故障指示以外的工作电压、电流和功能、例如反向电流阻断、电流限制等等?