This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22674:输出电压下降

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438783/lm22674-output-voltage-drops

器件型号:LM22674

工具与软件:

嗨、团队:

我使用 LM22674MR-5.0/NOPB 已经超过3年了、没有任何问题、但在某些时候输出电压开始下降到大约3.5V。
它在通电后立即输出5V、但是通电后大约5秒下降至3.5V。
这是可能的故障吗?
如果不是设备故障、是否有任何其他可能的原因?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、最好看到设计的原理图、布局和波形。

    您能分享一下吗?

    您所描述的可能与器件短暂进入过载有关、或者这可能是一个更复杂的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marhall:

    感谢您的答复。
    附加了原理图和波形。
    这些波形是相同的、但时间轴不同。
    绿色波形在引脚8处测量、黄色波形在 VM5测试引脚处测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、柳先生、欢迎你。

    感谢您分享原理图和波形。

    原理图看起来不错。

    观察波形可以看到、开关频率似乎在降低、导致输出下降。

    这种行为可能表明器件将进入电流限制状态。

    客户能否确认输出负载未导致器件进入电流限制状态?

    此外、如果在此板上安装了另一个器件、另一个器件是否仍会表现出此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marhall:

    我很抱歉。
    我更换了它、发现设备没有问题。
    感谢您的建议。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得很好、Ryu。