This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260 IC 是否具有内置过流保护?

Guru**** 2509805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446254/tps54260-does-the-tps54260-ic-have-built-in-overcurrent-protection

器件型号:TPS54260

工具与软件:

TPS54260 IC 是否具有内置过流保护?

因为我实际在 TINA 中对电路进行了仿真、所以该转换器 IC 的最大电流为2.5安。 即使在施加3安培的负载时、工具的输出电压也没有下降。 您能告诉我原因吗? 您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您发送编修

    TPS54260具有内置过流保护、且典型电流限制约为6.1A

    TINA 模型使用此值进行保护。

    我仿真了 TPS54260 TINA-TI 瞬态参考设计 、其中负载电阻为333m Ω、应提供10A 负载电流。 但是、从连接的波形中、您可以看到该器件将峰值电流钳位至6.24A、而 Vout 稳定至1.68V。

    在本例中、负载电流为3A 时不会超过峰值电流限制、因此器件能够调节到所需的设定点。

    我希望这可以解决您的问题。 如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar