This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:使用 UCD3138A 实现滞后 AC 控制

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445037/ucd3138a-hysteretic-ac-control-implementation-using-ucd3138a

器件型号:UCD3138A

工具与软件:

大家好、团队成员:

1.检查是否可以使用3138A 实施滞环电流控制? 如果是、您能否分享任何模型/示例或使用哪些模块?

2.对于交流信号控制、例如正弦交流电流基准、我们是否需要添加偏移并将其提供给 EADC 进行交流控制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayyappa:

    您的查询正在审核中。 我们将在一天内回复您。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayyappa:

    我们当前不支持 UCD3138A 的逆变器应用。

    此致
    Hemanth