This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:Hipcup OCP 电路设计

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM5022, UCC28C55, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446206/lm5022-hipcup-ocp-circuit-design

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: UCC28C55、LM51561、 LM51551

工具与软件:

您好!

这是 Aa3深圳团队的赛门。 我的客户正在反激式转换器中使用 LM5022、并且想要设计 Hipcup OCP 功能。 由于该器件仅在发生过流时终止 PWM 波。 我想知道 Hipcup OCP 是否可以通过类似于 UCC28C55的解决方案来实现、如下所示:

  

我在咨询如何实现 UCC28C55 OCP 时、便是这就是解决方案。 UCC28C55和 LM5022在 CS、FB、COMP 设计中非常相似。 客户使用相同的外围电路实现 LM5022的 Hipcup OCP 是否合理? 或者、您能否分享一些其他方法来实施 LM5022的 Hipcup OCP?

谢谢!

深圳雷夏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rachel、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    这不是一个与 LN5022相关的概念、因此我们不能正式确认也不能将其作为解决方案推荐。

    我个人猜测这个概念可能会以类似的方式用于 LM5022。
    但电流检测信号非常敏感、任何额外的元件都可能会导致问题。

    为何不建议使用 LM51551或 LM51561?
    这些器件更加现代、器件型号末尾带有1的版本确实提供了断续模式。

    此致
    哈利